欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

筒式加热器 概要

  • 2020.03.17 23:13:25
  • 米思米
  • 4410

筒式加热器  概要

 特点

  • 可以实现较高使用寿命和较高功率密度的加热器,最适合用于金属板的加热。

  • 最高可使用温度请参阅各页面内容。还备有最高使用温度可达900℃的高温类型。

 基本构造

   在高温特性优良的陶瓷芯上卷绕镍铬电热丝,并利用氧化镁进行绝缘的压缩型加热器。

                                              筒式加热器  概要

 安装方法

   被加热金属块的安装孔请尽量缩短间隔(间隙)。

   金属块孔加工时,间隔单侧建议在0.05以下。

※ 加热器和被加热物之间的密贴程度直接影响到加热器的寿命。另外,如果间隔较大,则有可能导致升温时间延长、对温度控制的响应速度(应答)延迟。被加热物的温度在300℃以下时,还可以使用钻孔,不过所有的加热器建议使用铰孔(H7)。

 使用方面的注意事项

1、加热器请勿在空气中进行干烧。加热器的发热部即使一部分从被加热物中伸出,并在此状态下使用,则有可能因异常发热导致断线·起火。

2、加热器的导线部分请勿接触到水等液体。否则有可能导致漏电和短路。

3、请清除干净被加热部的孔加工时使用的机油、润滑脂。否则有可能发生碳化,导致异常发热。

4、ON−OFF循环时间如果异常的短,则会对加热器的使用寿命产生不良影响。建议使用利用PID控制的控制器。

5、导线根部的镍针如果频繁弯曲,则有可能折断。

6、请勿在额定电压(V)以上使用。

7、加热器从被加热物中脱落(取出)时,请务必切断电源。此外,请勿马上接触电源切断后的加热器。

8、导线出口附近的温度请设定在130℃以下。

9、使用带法兰盘的类型时,法兰盘附近的温度请设定在180℃以下。


※ 各筒式加热器的其它注意事项,记载于各相应页面,这些注意事项(去除此句)使用时也请务必严格遵守。

   按电力(功率密度)实际测量升温时间时的(去掉)数据

筒式加热器  概要

 筒式加热器  特征一览表

类型

Type

特征

L尺寸、W尺寸指定型(固定型)

MCHK/MCHS

最标准的类型

高温型L尺寸、W值固定型

MCHIK

最高使用温度可达871℃的高温应对型

 高温型L尺寸、W值指定型

MCH LH/MCHLH□

最高使用温度可达900℃的高温应对型

导线保护型、内部接线型

MCHG□

导线根部使用不锈钢管加强

导线可选型

MCHSR

可以选择导线的种类

法兰型

MCFH

可防止从金属板脱落的类型

柔性软管型

MCHH/MCHH□

可以保护导线部

带传感器型

MCHSSS/MCHSSC

可以防止加热器自身温度过度升高

导线、法兰可选型

MCFH□

 可以选择各种导线、法兰形状

可防止断线的内部接线型

MCHZ/MCHZ□

导线耐弯曲性较强

带滚花法兰导线保护型

MCHX□

折卸方便并且可以保护导线部

均热

MCHC□□

温度分布的平衡性良好

L型

MCHL/MCHZL

导线部节省空间

L型滚花法兰型

MCHLR□/MCZLR□

在L型上追加了滚花法兰

L型加强型

MCLK□/MCLF□

使用不锈钢管加强弯头

发热部长度指定型

MCHP/MCHP□

可以指定发热部的长度

 ※ 详细内容请参阅各页面内容。

选择方法

    ① 确定加热器所需要的热量(W)。

   根据被加热物的重量、比热、上升温度、以及达到设定温度的加热时间,使用下述计算公式进行计算。

筒式加热器  概要

   效率(η)因保温、隔热、加热器的配置等而有异,很难正确地进行计算,一般设定在0.2~0.5左右较为妥当。

主要材质的比重和比热

材质

比重(g/cm3)

比热(kcal/kg℃)

铝(A7075P系列) 

       2.80

       0.230

钢

       7.85

       0.113

不锈钢

       7.82

       0.110

黄铜

       8.70

       0.100

   例如)将使用不锈钢材料的、尺寸为200×100×50(mm)、重要约8kg的加热块加热到180℃时。

(加热块为20℃,达到设定温度时的加热时间为30分钟。)

筒式加热器  概要

   ※效率设定为0.3。
   ※
参阅按电力(功率密度)实际测量升温时间时的数据。

   ② 确定加热器的个数和每1个的热量(W)。

   根据被加热物的大小,确定加热器的个数,合计热量(W)为被加热物所需要的热量。

   例如)使用2个550(W)的加热器(合计1100W)。

 ● 筒式加热器的选择(MCHS时)

   ①确定加热器的直径和长度。

筒式加热器  概要  

   ②确定所使用的电压(V)。

筒式加热器  概要 

   ③确定被加热物所需要的热量(W)。

筒式加热器  概要

   ④检查确认符合所需要的加热器直径(D)、长度(L)、电压(V)、热量(W)的筒式加热器,是否在L尺寸和W(电力)固定型、高温型产品范围内。

   注意:L尺寸和W(电力)固定型的电力(W)应该选择比所需热量(W)较大的数值。

筒式加热器  概要

    ⑤发热部的功率密度(W/cm2)在2以上15以下时可以制造。

筒式加热器  概要

     ⑥确定导线的长度。

筒式加热器  概要

   ※功率密度(W/cm2)低于2时,可以1)减小加热器直径、2)缩短加热器长度、3)减少使用数量。
   ※功率密度(W/cm2)高于15时,可以1)增大加热器直径、2)延长加热器长度、3)增加使用数量。

   ※尽量降低加热器的功率密度(W/cm2),这样可以延长使用寿命,并且可以稳定地进行控制。

 温度控制

   温度传感器的位置由被加热物(金属块)的设置条件决定。不过,为了防止加热器的过热,建议尽量设置于靠近加热器的位置。

   ※一般来说加热器和温度传感器之间的距离在10mm左右较为妥当。

筒式加热器  概要

    为了防止筒式加热器从安装孔中脱落,

1、使用螺丝固定外壳。

2、将导线固定到角钢等上。

筒式加热器  概要

 筒式加热器的应用使用事例

   筒式加热器还可以用于加热金属块以外的各种用途。

筒式加热器  概要


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities